Generación de la firma de seguridad
La firma de seguridad está compuesta por el ID de la firma de seguridad y un sello de hora. El ID de firma de seguridad se aplica a toda la porción de seguridad del controlador e identifica de manera única cada proyecto, incluida su lógica, datos constantes y configuración.
ATENCIÓN:
Se necesita una firma de seguridad para que el controlador pueda funcionar con una clasificación SIL 2 o SIL 3. El funcionamiento del controlador sin firma de seguridad solo es aceptable durante el desarrollo.
Antes de generar la firma de seguridad, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
- Las pruebas de programación han concluido, pero no ha comenzado la prueba de verificación.
- El software de programación está en línea con el controlador.
- Con la revisión de firmware 38 o posterior, el controlador puede estar en modo de marcha remota, programación/programación remota o prueba remota. Si su controlador admite la revisión de firmware 37 o anterior, el controlador debe estar en el modo de programación/programación remota.ATENCIÓN:Cuando el controlador está en el modo de programación, las salidas son llevadas al estado de modo de programación.
- El controlador está en desbloqueo de seguridad.
- El controlador no tiene forzados de seguridad ni ediciones de seguridad pendientes en línea.
- Si un valor de tag de seguridad constante cambia en línea, el proyecto debe guardarse con una carga de los valores de tag en línea.
- El estado de la tarea de seguridad es OK.
IMPORTANTE:
Cuando se ha validado la aplicación de seguridad, es posible que haya escenarios que requieran que se repita la descarga, aunque no se haya cambiado la aplicación de seguridad. Por ejemplo, supongamos que hace cambios en la aplicación estándar, pero no en la aplicación de seguridad.
Para verificar que se haya descargado la aplicación de seguridad correcta, registre manualmente la firma de seguridad después de la creación inicial y compruebe la firma de seguridad después de cada descarga para asegurarse de que coincide con la firma original.
Puede generar la firma de seguridad de tres maneras:
- En la ficha Safety del cuadro de diálogo Controller Properties, haga clic en Generate, como se muestra en la siguiente figura.
- En el menú Tools, seleccione Safety > Generate Signature.
- En el menú Safety Status, seleccione Generate Signature.
La aplicación de programación carga automáticamente la firma de seguridad una vez que ha sido generada.
Generación de la firma de seguridad

Para ver y copiar el ID de firma de 64 caracteres completo, haga clic en el botón con los puntos suspensivos que hay junto al ID para abrir el cuadro de diálogo Safety Signature ID.
ID de firma de seguridad

CONSEJO:
La creación y eliminación de la firma de seguridad se registra en el registro del controlador. Para obtener más información acerca de cómo obtener acceso al registro del controlador, consulte el documento Logix 5000 Controllers Information and Status Programming Manual, publicación 1756-PM015.
Si existe una firma de seguridad, no se permiten las acciones siguientes en la parte de seguridad de la aplicación:
- Programación o edición en línea/fuera de línea, inclusive las instrucciones Add-On de seguridad
- Forzado de E/S de seguridad
- Cambio del estado de inhibición de las E/S de seguridad o de los controladores productores de las propiedades de módulo
- Manejo de datos de seguridad, salvo con la lógica de rutina de seguridad
- Descargue una nueva aplicación de seguridad
Con Logix SIS, puede actualizar el firmware cuando existe una firma de seguridad utilizando el proceso de actualización del sistema de redundancia (RSU).
Copiado de la firma de seguridad
Puede utilizar el botón Copy para crear un registro de la firma de seguridad para utilizarlo en la documentación, la comparación y la validación del proyecto de seguridad. Al hacer clic en Copy, los componentes de la ID de la firma de seguridad, la fecha y la hora se guardan en el portapapeles de
Windows®
.Eliminación de la firma de seguridad
Si se requieren cambios relacionados con la seguridad en una aplicación que tiene una firma de seguridad, la firma de seguridad debe eliminarse.
ATENCIÓN:
Cuando se elimina la firma de seguridad, todas las funciones de seguridad se ven afectadas y requieren medidas de seguridad adicionales mientras se elimina la firma de seguridad.
Después de eliminar la firma de seguridad, deberá volver a probar y volver a validar su sistema a un determinado nivel para satisfacer la clasificación SIL 2/PLd o SIL 3/PLe.
Para eliminar la firma de seguridad, haga clic en Delete. La firma de seguridad no puede eliminarse cuando lo siguiente es verdadero:
- El controlador está en bloqueo de seguridad.
- El controlador está en el modo de marcha cuando el interruptor se establece en la posición RUN.
- El controlador está en el modo de marcha o marcha remota con la casilla Protect Signature in Run Mode habilitada.
Entregue su opinión