Confirmar el proyecto

Se debe revisar el proyecto y comparar las E/S de seguridad cargadas y las configuraciones del controlador, los datos de seguridad y la lógica del programa de la tarea de seguridad para asegurarse de que los componentes de seguridad adecuados hayan sido descargados, probados y conservados en el programa de aplicación de seguridad.
Si el programa de aplicación contiene una instrucción Add-On de seguridad que haya sido sellada con una firma de instrucción, también es necesario comparar la firma de la instrucción, la fecha/hora y la firma de la instrucción de seguridad frente a los valores registrados al sellar la instrucción Add-On.
Los siguientes pasos ilustran un método para confirmar el proyecto.
  1. Mientras esté en línea con el controlador, guarde el proyecto.
  2. Responda Yes cuando aparezca Upload Tag Values.
  3. Con la aplicación
    Studio 5000 Logix Designer®
    fuera de línea, guarde el proyecto con un nuevo nombre, como Offlineprojectname.acd, donde “projectname” es el nombre del proyecto.
    Este archivo es el nuevo archivo de proyecto primario probado.
  4. Cierre el proyecto.
  5. Mueva el archivo de proyecto original fuera de su directorio actual.
    Puede eliminar este archivo o guardarlo en una ubicación de almacenamiento.
    Se requiere este paso porque si la aplicación
    Studio 5000 Logix Designer®
    encuentra el archivo projectname.acd en este directorio, lo correlaciona con el proyecto del controlador y no ejecuta una carga.
  6. Cargue el proyecto desde el controlador.
  7. Guarde el proyecto cargado como Onlineprojectname.acd, donde “projectname” sea el nombre de su proyecto.
  8. Responda Yes cuando aparezca Upload Tag Values.
  9. Use la utilidad de comparación de programas de
    Studio 5000 Logix Designer®
    para hacer estas comparaciones:
    1. Compare todas las propiedades del controlador y los dispositivos de E/S
      CIP Safety™
      .
    2. Compare todas las propiedades de la tarea de seguridad, de los programas de seguridad y de las rutinas de seguridad.
    3. Compare toda la lógica de las rutinas de seguridad.
  10. Verifique que toda la configuración del controlador y las E/S cumplen los requisitos de la especificación de la aplicación.
Rellene las listas de verificación de las aplicaciones de seguridad
Rellene las listas de verificación ubicadas en el Apéndice Listas de verificación para aplicaciones de seguridad.
Evaluación de seguridad
Es posible que sea necesaria una evaluación de seguridad independiente a cargo de un tercero antes de que se apruebe el funcionamiento del sistema. Es posible que se requiera una certificación independiente a cargo de un tercero para los niveles SIL 2 o SIL 3 de IEC 61508.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal