Uso de Network Browser para realizar una carga desde el controlador
Al cargar un proyecto desde el controlador, se copia el proyecto del controlador a la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
.Se pueden usar las funciones del cuadro de diálogo Network Browser para realizar la carga desde su controlador después de establecer la ruta de comunicación.
Realice estos pasos para cargar desde el controlador.
- Tras elegir la ruta de comunicación, haga clic en Upload.

- En el cuadro de diálogo Connected to Upload, compruebe el proyecto que desee cargar y haga clic en Upload.

Entregue su opinión