Uso de Network Browser para realizar una descarga en el controlador
Al descargar un proyecto al controlador, se copia el proyecto del software de programación al controlador.
Se pueden usar las funciones del cuadro de diálogo Network Browser para realizar la descarga en su controlador después de establecer la ruta de comunicación. Realice estos pasos para descargar al controlador.
- Después de establecer la ruta de comunicación, haga clic en Download.

- Después de leer la advertencia en el cuadro de diálogo Download, haga clic en Download.
Entregue su opinión