Utilizar la aplicación Logix Designer para cambiar el modo de operación

Cuando está en línea con el controlador y el conmutador de modo del controlador está en la posición REM, puede utilizar Logix Designer para cambiar el modo de funcionamiento.
El menú Controller Status le permite especificar estos modos de operación:
  • Programación remota
  • Marcha remota
  • Prueba remota
En el menú desplegable Controller Status, elija el modo de funcionamiento.
Modos de funcionamiento en Logix Designer
Esta imagen muestra los modos de funcionamiento del controlador que están disponibles mediante el menú de estado del controlador en Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal