Uso del menú de estado del controlador para descargar en el controlador
Después de seleccionar una ruta de comunicación en la aplicación Logix Designer se puede usar el menú Controller Status para descargar al controlador.
En el menú Controller Status, elija Download. Después de finalizarse la descarga, el nombre del proyecto aparece en la pantalla con desplazamiento de texto de estado.
Descarga mediante el menú Controller Status

Entregue su opinión