Uso de Network Browser para entrar en línea con el controlador

Para entrar en línea con el controlador, primero debe especificar una ruta de comunicación en la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
.
  1. Abra o cree un proyecto en la aplicación Logix Designer.
  2. En la aplicación, haga clic en Network Browser.
    Esta imagen muestra un ejemplo de Network Browser en Logix Designer.
  3. Expanda la ruta de comunicación y seleccione el controlador.
  4. Para guardar la ruta en el archivo de proyecto, haga clic en Set Project Path.
    CONSEJO:
    Si almacena la ruta del proyecto en el proyecto, no será necesario elegir la ruta cada vez que entre en línea.
  5. Tras elegir la ruta de comunicación, haga clic en Go Online.
    Esta imagen muestra dónde hacer clic para entrar en línea en Logix Designer para un controlador ControlLogix 5590.
    Go Online utiliza el nodo resaltado en el árbol, independientemente del ajuste de Path in Project.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal