Uso de una ruta de comunicación reciente para entrar en línea con el controlador

También puede seleccionar una ruta de comunicación reciente y entrar en línea o aplicarla al proyecto.
  1. En la aplicación, haga clic en la flecha que hay en la barra Path.
  2. Seleccione la ruta en el cuadro de diálogo Select Recent Communications Path.
  3. Para almacenar la ruta en su proyecto, haga clic en Set Project Path.
  4. Haga clic en Go Online.
    Esta imagen muestra cómo seleccionar una ruta de comunicación reciente en Logix Designer.
  5. Una vez establecida una ruta de comunicación, puede seleccionar Go Online en el menú Controller Status.
    Esta imagen muestra dónde cambiar el estado del controlador en Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal