Consideraciones sobre la carga desde un controlador de seguridad

En el caso de un proyecto de seguridad, la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
compara la siguiente información en el proyecto con la del controlador:
  • Número de serie del controlador (si se ha seleccionado la coincidencia del proyecto con el controlador)
  • proyecto abierto al proyecto del controlador
  • Revisiones de firmware mayor y menor
  • Firma de seguridad (si la hay)
IMPORTANTE:
Se permite una carga independientemente del estado de seguridad y del estado de bloqueo de seguridad del proyecto y del controlador que están fuera de línea. El estado bloqueado sigue el estado del proyecto cargado.
Comportamiento de carga
Respuesta
Si se ha habilitado la coincidencia del proyecto con el controlador, la aplicación Logix Designer comprueba si el número de serie del proyecto abierto coincide con el número de serie del controlador.
  • Establezca la conexión al controlador correcto o verifique que este sea el controlador correcto.
  • Seleccione un nuevo proyecto para la carga o seleccione otro proyecto distinto mediante Select File.
  • Si este es el controlador correcto, marque la casilla de verificación Update Project Serial Number para permitir que se realice la descarga. El número de serie del proyecto se modifica, de modo que coincida con el número de serie del controlador.
La aplicación Logix Designer comprueba si el proyecto abierto coincide con el proyecto del controlador.
  • Si los proyectos no coinciden, debe seleccionar un archivo coincidente o cancelar el proceso de carga.
  • Si los proyectos coinciden, el software comprueba los cambios en el proyecto fuera de línea (abierto).
La aplicación Logix Designer comprueba si hay cambios en el proyecto fuera de línea.
  • Si no se han realizado cambios en el proyecto fuera de línea, puede entrar en línea sin realizar la carga. Haga clic en Go Online.
  • Si se han realizado cambios en el proyecto abierto que no están presentes en el controlador, puede elegir entre cargar el proyecto, cancelar la carga o seleccionar otro archivo.
Cargando la firma de seguridad...
Este mensaje aparece durante la carga solo si una firma de seguridad que coincide con la en el controlador no existe en el proyecto fuera de línea.
Si selecciona Upload, se cargan las aplicaciones estándar y de seguridad. Si existe una firma de seguridad, también se carga. El estado de bloqueo de seguridad del proyecto refleja el estado original del proyecto en línea (controlador).
CONSEJO:
Antes de la carga, si existe una firma de seguridad fuera de línea o el proyecto fuera de línea está en bloqueo de seguridad, pero el controlador está en desbloqueo de seguridad o no tiene firma de seguridad, la firma de seguridad fuera de línea y el estado de bloqueo de seguridad son reemplazados por los valores en línea (en desbloqueo de seguridad sin firma de seguridad). Si no desea que estos cambios sean permanentes, no guarde el proyecto fuera de línea después de la carga.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal