Consideraciones de descarga para un proyecto de seguridad
En el caso de un proyecto de seguridad, el software de programación compara la siguiente información en el proyecto fuera de línea con la del controlador de seguridad:
- Número de serie del controlador (si se ha seleccionado la coincidencia del proyecto con el controlador)
- Revisiones de firmware mayor y menor
- Estado de la seguridad
- Firma de seguridad (si la hay)
- Estado de bloqueo de seguridad
- Homólogo de seguridad (si existe): El software de programación no permite la descarga de un proyecto configurado para SIL 2 hay un homólogo de seguridad a la derecha del controlador primario.
Después de verificarse todas las comprobaciones, aparece el cuadro de diálogo de confirmación de descarga. Haga clic en Download.
El software de programación muestra los mensajes de estado en el cuadro de diálogo de descarga, la pantalla de progreso y la ventana Errors.
Mensaje de software | Acción |
|---|---|
No se puede realizar la descarga al controlador. Discrepancia entre el proyecto fuera de línea y el número de serie del controlador. Es posible que se haya seleccionado un controlador equivocado. | Establezca la conexión al controlador correcto o verifique que este sea el controlador correcto. Si este es el controlador correcto, marque la casilla de verificación Update Project Serial Number para permitir que se realice la descarga. El número de serie del proyecto se modifica, de modo que coincida con el número de serie del controlador. |
No se puede realizar la descarga al controlador. La revisión mayor del proyecto fuera de línea y el firmware del controlador no son compatibles. | Seleccione Update Firmware. Seleccione la revisión necesaria y haga clic en Update. Haga clic en Yes para confirmar su selección. |
No se ha podido descargar una aplicación SIL 2; está presente el homólogo de seguridad. | Retire el homólogo de seguridad. |
No se ha podido realizar la descarga al controlador. Falta el homólogo de seguridad o no está disponible. | Cancele el proceso de descarga. Instale un homólogo de seguridad compatible antes de intentar realizar una descarga. |
No se ha podido realizar la descarga al controlador. La revisión de firmware del homólogo de seguridad es incompatible con el controlador primario. | Actualice la revisión de firmware del homólogo de seguridad. Seleccione Update Firmware. Seleccione la revisión necesaria y haga clic en Update. Haga clic en Yes para confirmar su selección. |
No se ha podido realizar la descarga al controlador. La asociación de seguridad no se ha establecido. | Cancele este proceso de descarga e intente realizar una nueva descarga. |
No se ha podido realizar la descarga al controlador. La firma de seguridad incompatible no se puede eliminar mientras el proyecto esté en bloqueo de seguridad. | Cancele la descarga. Para descargar el proyecto, usted debe poner en desbloqueo de seguridad el proyecto fuera de línea, eliminar la firma de seguridad y descargar el proyecto. IMPORTANTE: El sistema de seguridad requiere revalidación. |
No se puede realizar la descarga de modo que se conserve la firma de seguridad. La revisión menor de firmware del controlador es incompatible con la firma de seguridad del proyecto fuera de línea. |
IMPORTANTE: El sistema de seguridad requiere revalidación. |
No se ha podido realizar la descarga al controlador. El controlador está bloqueado. Las firmas de seguridad del controlador y el proyecto fuera de línea no coinciden. | Seleccione Unlock. Aparece el cuadro de diálogo Safety Unlock for Download. Si la casilla de verificación Delete Signature está seleccionada y usted elige Unlock, haga clic en Yes para confirmar la eliminación. |
Descargando la firma de seguridad... | La firma de seguridad está presente en el proyecto fuera de línea y se está descargando. |
Después de completarse debidamente la descarga, el estado de bloqueo de seguridad y la firma de seguridad del controlador coinciden con el proyecto descargado. Los datos de seguridad se inicializan con los valores que tenían en el momento en que se creó la firma de seguridad.
Entregue su opinión