Cambio del modo de funcionamiento
Puede utilizar el conmutador situado en la parte frontal del controlador para cambiar el modo de funcionamiento.
Para cambiar el modo de funcionamiento, debe cambiar físicamente la posición del conmutador para que se corresponda con el modo de funcionamiento deseado, como se describe en la siguiente tabla.
Posición del conmutador | Modo de funcionamiento |
|---|---|
RUN | Modo de marcha |
REM |
|
PROG | Modo de programación |
Cuando el conmutador está en la posición REM, hay tres modos posibles:
- Para activar el modo de marcha remota, mueva el conmutador de la posición RUN a la posición REM.
- Para activar el modo de programación remota, mueva el conmutador de la posición PROG a la posición REM.
- Para activar el modo de prueba remota, utilice el software de programación junto con la posición del conmutador REM.
Cuando el conmutador del controlador se establece en el modo RUN, se prohíben funciones como la edición en línea, las descargas de programas y las actualizaciones del firmware. Para ver una lista de las características prohibidas, consulte Modos de funcionamiento del controlador.
El conmutador ofrece un medio mecánico de mejorar la seguridad del controlador y del sistema de control. El conmutador físico puede complementar otros métodos de autorización y autenticación que controlan de manera similar el acceso de los usuarios al controlador como, por ejemplo, el servicio
Servidor® Security
.
IMPORTANTE:
Coloque el conmutador en los modos REM o PROG durante la puesta en marcha y el mantenimiento del controlador, y siempre que sea necesario disponer de acceso para cambiar el programa, la configuración o el firmware.
Entregue su opinión