Indicadores de estado del controlador
Los indicadores de estado se encuentran debajo de la pantalla de estado en el controlador. Indican el estado del controlador, como se describe en estas tablas.
IMPORTANTE:
Los indicadores de estado no proporcionan diagnósticos detallados para las funciones de seguridad. Utilícelos únicamente para los diagnósticos generales durante la puesta en marcha o la resolución de problemas. No intente utilizar los indicadores de estado para determinar el estado de operación.
Indicador RUN
El indicador de estado RUN muestra el modo actual del controlador.
Para cambiar el modo del controlador, puede utilizar el interruptor de controlador ubicado en la parte frontal de controlador o el menú Controller Status de la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
.Estado | Descripción |
|---|---|
Apagado | El controlador está en el modo de programación o en el modo de prueba. |
Verde fijo | El controlador está en el modo de marcha. |
Indicador FORCE
El indicador de estado Force muestra si hay forzados de E/S habilitados en el controlador.
Estado | Descripción |
|---|---|
Apagado | Ningún tag contiene valores de forzados de E/S y los valores de forzados de E/S no están habilitados. |
Amarillo fijo | Forzados de E/S habilitados. Si hay valores de forzados de E/S, están activos.
IMPORTANTE:
Tome precauciones cuando cambie valores de forzados. En este estado, los cambios surten efecto de manera inmediata.
|
Amarillo parpadeante | Hay forzados de E/S en la aplicación, pero no están activos porque no se han habilitado los forzados de E/S.
IMPORTANTE:
Tome precauciones al habilitar forzados de E/S. Todos los valores de forzados de E/S existentes surten efecto de forma inmediata
|
Indicador SD
El indicador de estado SD muestra si se está utilizando la tarjeta SD.
Estado | Descripción |
|---|---|
Apagado | No hay ninguna actividad que involucre a la tarjeta SD. |
Verde parpadeante | El controlador está leyendo la tarjeta SD o escribiendo en ella. IMPORTANTE: No retire la tarjeta SD mientras que el controlador está leyendo o escribiendo. Espere a que finalice la operación de lectura/escritura sin interrupción. Si interrumpe la lectura/escritura, pueden perderse o alterarse los datos. |
Verde fijo | |
Rojo parpadeante | La tarjeta SD no tiene un sistema de archivos válido. |
Rojo fijo | El controlador no reconoce la tarjeta SD. |
Indicador MOD
El indicador de estado MOD muestra el estado del controlador.
Estado | Descripción |
|---|---|
Apagado | No hay alimentación eléctrica conectada al dispositivo. |
Rojo fijo | El dispositivo tiene un fallo mayor irrecuperable |
Rojo parpadeante | El dispositivo tiene un fallo mayor recuperable. |
Verde fijo | El dispositivo está operando normalmente. |
Verde parpadeante | El dispositivo se encuentra en uno de los siguientes estados:
|
Verde/rojo parpadeante | El dispositivo está realizando la prueba de encendido. |
Entregue su opinión