Botón Zoom para alejar
Seleccione este botón para reducir la vista actual al valor anterior de la escala. Los valores de la escala se reducen en intervalos del 25%.
Cualquier elemento de cam seleccionado se centra en la vista.
Entregue su opinión