La base de datos de movimiento no contiene datos para las selecciones siguientes:

La base de datos de movimiento no contiene datos para las selecciones siguientes:
  • Número de catálogo del motor
El cuadro de diálogo Eje (axis) se abrirá con estas selecciones definidas como <ninguno>.
Seleccione
Cancelar
en el cuadro de diálogo Perfiles de eje (axis) para conservar las opciones anteriores. A menos que exista una base de datos de movimiento con los datos anteriores, la selección de nuevos datos o la aplicación de estos cambios puede hacer que su proyecto sea incompatible con su configuración de hardware y la descarga puede ser imposible. Consulte Descripción general de Asistente de eje (axis)/Propiedades de eje - ficha Variador/Motor (AXIS_SERVO_DRIVE).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal