Crear un programa (program)

Use el cuadro de diálogo
Nuevo programa (program)
para crear programas. En el caso de tareas (tasks) de programación grandes o complejas, puede resultar de utilidad dividir la lógica en varios programas (programs). Cada programa tiene sus propias etiquetas a las que la lógica de otros programas no puede acceder. Los programas (programs) pueden programarse para que se ejecuten en una tarea (task), o bien puede dejarlos sin programar. Se pueden definir hasta 1000 programas en cada tarea para
ControlLogix
y
Studio 5000®
Logix Emulate
. Otras plataformas admiten un máximo de 32 programas (programs) por tarea (task). Los controladores (controllers) 1769-L23 están limitados a 16 programas (programs) por tarea (task).
CONSEJO: Para abrir el cuadro de diálogo Nuevo programa:
  • En el menú
    Archivo
    , seleccione
    Nuevo componente > Programa (program)
    .
  • Desde el Organizador de controlador, haga clic con el botón secundario en una tarea y seleccione
    Añadir > Nuevo Programa
    .
  • Desde el Organizador lógico, haga clic con el botón derecho en una carpeta de programa (program) y seleccione
    Agregar > Nuevo programa
    .
Para crear un programa (program):
  1. En
    Nombre
    , introduzca un nombre para el programa (program).
  2. En
    Descripción
    , introduzca una descripción del programa (program).
  3. En la lista
    Primario
    , seleccione un programa (program) primario para convertirlo en un elemento secundario de un programa existente en el modelo lógico. En caso contrario, seleccione
    <ninguno>
    .
  4. En la lista
    Clase
    , seleccione si se trata de un programa (program)
    estándar
    o de
    seguridad
    .
  5. Seleccione la casilla de verificación
    Usar como carpeta
    para crear una carpeta de programa (program) en vez de un programa. La casilla de verificación
    Usar como carpeta
    no se aplica a fases del equipo (equipment phases).
  6. En la lista
    Programar en
    , seleccione la tarea (task) en la que desea programar este programa (program).
    Tenga en cuenta que la lista incluye únicamente tareas (tasks) en las que se pueda colocar el programa (program). Cuando se alcanza el número máximo de programas (programs) programados, las tareas (tasks) se mostrarán atenuadas en la lista. El
    Administrador de fallos del controlador (controller)
    y el
    Administrador de encendido
    siempre están habilitados. Se anulará la programación de los programas (programs) existentes si se crea un programa en uno de estos dos lugares.
  7. Active
    Inhibir programa (program)
    para evitar que se ejecuten el programa y sus rutinas (routines).
  8. Active
    Sincronizar datos de redundancia (redundancy) después de ejecución
    o no active la casilla de verificación para que no se sincronicen los datos de redundancia después de la ejecución. La casilla de verificación está activada de forma predeterminada.
    CONSEJO: La opción
    Sincronizar datos de redundancia después de ejecución
    solo se aplica a los controladores estándar; no se aplica a los controladores de seguridad.
  9. Haga clic en
    Aceptar
    para crear el nuevo programa (program).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal