Protección de la aplicación de seguridad

Use la función de Bloqueo de seguridad para bloquear la aplicación de seguridad y evitar que se realicen más modificaciones, una vez que se ha verificado que está funcionando como es debido.
Cuando una aplicación de seguridad se encuentra en un estado protegido de seguridad, se aplican determinadas restricciones de software. Este estado se produce cuando se producen una o más de las siguientes condiciones:
  • La aplicación de seguridad está bloqueada.
  • Existe una firma de seguridad.
  • Se ha producido un fallo de seguridad no recuperable.
  • El estado de seguridad es cualquier valor diferente de "Aceptar tarea (task) de seguridad".
Si se da alguna de estas condiciones, se aplicarán las siguientes restricciones de software:
  • No podrá modificar ningún componente de seguridad, incluidas la tarea (task) de seguridad, los programas (programs) de seguridad, las rutinas (routines) de seguridad, las etiquetas (tags) de seguridad, los módulos (modules) de E/S de seguridad y las asignaciones de etiquetas.
  • En los casos en los que exista una relación entre una etiqueta (tag) estándar y una etiqueta de seguridad, no se podrá modificar la etiqueta estándar.
  • No podrá editar el nombre del controlador (controller), la descripción, el número de ranura ni el tamaño del chasis.
  • Si el controlador (controller) cuenta con un puerto Ethernet incorporado, no podrá modificar la configuración de IP ni la dirección IP.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal