Pegado especial > Con configuración

Elija este comando para configurar un programa (program), instrucción adicional, tipo de datos (data type) definido por el usuario o cadena, o para cambiarles el nombre, antes de pegarlos en el Organizador de controlador (controller) o el Organizador lógico. También puede usar Pegado especial con configuración al pegar una carpeta en el Organizador lógico. Al seleccionar este comando, se abrirá el cuadro de diálogo Pegar configuración.
Pegado especial > Con configuración también está disponible al copiar del Organizador de controlador (controller) al Organizador lógico, o viceversa.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal