El nuevo programa (program)/nueva fase del equipo (equipment phase) no se puede crear como elemento secundario de <nombre>
Se ha producido un error al crear un programa (program) o una fase del equipo (equipment phase) porque los permisos de seguridad del programa no le permiten modificar las propiedades del ítem primario.
Acceso denegado: el acceso a la acción (action) [RSLogix 5000/Programa (program): La acción (action) [Modificar propiedades] es necesaria para realizar esta operación. Póngase en contacto con su administrador de seguridad.
Ha intentado crear un programa (program), pero no tiene permiso para modificar las propiedades del programa.
Acceso denegado: el acceso a la acción (action) [RSLogix 5000/Fase: La acción (action) Modificar propiedades es necesaria para realizar esta operación. Póngase en contacto con su administrador de seguridad.
Ha intentado crear una fase, pero no tiene permiso para modificar las propiedades de la fase.
Póngase en contacto con el administrador de seguridad para solicitar los permisos adecuados.
Entregue su opinión