Configuración y especificaciones del módulo (module) de I/O

En un proyecto de aplicación de Logix Designer, todos los módulos de E/S deben añadirse manualmente al proyecto. No hay ninguna herramienta de autoconfiguración disponible. Casi todos los módulos (modules) de I/O se pueden configurar por software.
Cuando se configura un módulo (module) de I/O, se establecen sus características específicas. La aplicación Logix Designer añade automáticamente las etiquetas predefinidas para el módulo como etiquetas de alcance del controlador.
La información de la configuración del módulo (module) depende del módulo que se haya seleccionado.
Puede especificar la codificación electrónica para reducir la posibilidad de que utilice el dispositivo incorrecto en un sistema de control. Compara el dispositivo definido en su proyecto con el del dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un fallo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal