Fallo al establecer el número de bit
Se ha intentado establecer el valor de la etiqueta (tag) en el cuadro de diálogo
Configuración
, pero la operación falló. Este valor representa un bit de un miembro de estructura de etiqueta (tag). Puede ver este error cuando selecciona Aplicar
y presiona Intro, o se sale de uno de los campos que tienen una flecha azul. Esto podría ocurrir porque:- Se ha eliminado la etiqueta (tag).
- El valor numérico no es válido para el tipo de campo (es decir, si el campo está esperando un valor entero y se introduce un valor real).
- Memoria insuficiente.
Entregue su opinión