Fallo al programar el programa (program) a la tarea (task) indicada
Problema al programar el programa (program) en la tarea (task) indicada.
Este problema puede producirse si se supera el número máximo de programas (programs) programados.
No se pueden programar más de 1000 programas (programs) en una sola tarea (task). Si se supera este límite, seleccione una tarea (task) diferente para programar este programa (program) o retire uno de los programas existentes de la tarea.
Entregue su opinión