Fallo al abrir el módulo (module) Propiedades: archivo EDS no registrado
El software ha determinado que se ha intentado iniciar el módulo (module) de propiedades para un módulo que no tiene un archivo EDS válido registrado. No se puede encontrar el archivo EDS para el módulo (module) (distribuidor correspondiente, tipo de producto, código de producto y revisión principal). Esto puede producirse cuando el proyecto de la aplicación
Logix Designer
se mueve a un equipo donde no está registrado el archivo EDS para el módulo (module). En este caso, en el árbol Configuración I/O
aparece un icono genérico junto al módulo (module) y el número de catálogo muestra <EDS no registrado>.Para resolver este problema, registre el archivo EDS para el módulo (module) seleccionado. Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione
Registrar archivo EDS
. Se inicia el asistente de EDS con contexto (se habilita el botón Descargar archivo EDS
y se valida la identidad del archivo EDS).Entregue su opinión