Fallo al modificar propiedades para eje (axis) <axistagname>.

Se ha producido un problema al modificar las propiedades del eje (axis). El mensaje de error indica una de estas condiciones:
La cantidad de ejes (axes) de lazo de posición configurada ha excedido el límite del módulo (module) principal.
En esta tabla se muestran los límites restrictivos para los ejes (axes) de lazo de posición:
Módulo (module)
Límite de eje (axis) de lazo de posición
1769-L18ERM
Máximo de 2 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L27ERM
Máximo de 4 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L30ERM
Máximo de 4 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L33ERM
Máximo de 8 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L36ERM
Máximo de 16 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L37ERM
Máximo de 16 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L37ERMS
Máximo de 16 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L37ERMO
Máximo de 16 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L37ERMOS
Máximo de 16 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L38ERM
Máximo de 16 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
1769-L38ERMS
Máximo de 16 lazos de posición para tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)
Controladores (controllers) 5560, 5570 y 5580
Máximo de 8 lazos de posición para CIP-Ejes (axes)/unidades definidos en EN2T-módulo (module)
Lazos de posición ilimitados para CIP-Ejes (axes)/unidades definidos en EN3T-módulo (module)
Controladores (controllers) 5580
Lazos de posición ilimitados (máximo 256 ejes (axes)-etiquetas (tags)) para CIP-Ejes/unidades definidos en el puerto Ethernet integrado
5069-L306ERM
Máximo de 2 lazos de posición (tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)) para CIP-Ejes/unidades definidos en el puerto Ethernet integrado
5069-L3100ERM
Máximo de 32 lazos de posición (tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)) para CIP-Ejes/unidades definidos en el puerto Ethernet integrado
5069-L310ERM
Máximo de 4 lazos de posición (tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)) para CIP-Ejes/unidades definidos en el puerto Ethernet integrado
5069-L320ERM
Máximo de 8 lazos de posición (tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)) para CIP-Ejes/unidades definidos en el puerto Ethernet integrado
5069-L330ERM
Máximo de 16 lazos de posición (tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)) para CIP-Ejes/unidades definidos en el puerto Ethernet integrado
5069-L340ERM
Máximo de 20 lazos de posición (tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)) para CIP-Ejes/unidades definidos en el puerto Ethernet integrado
5069-L350ERM
Máximo de 24 lazos de posición (tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)) para CIP-Ejes/unidades definidos en el puerto Ethernet integrado
5069-L380ERM
Máximo de 28 lazos de posición (tipos de etiqueta (tag) CIP-Eje (axis)) para CIP-Ejes/unidades definidos en el puerto Ethernet integrado
Un comando encontró problemas graves y no se pudo enviar para su ejecución.
No se pudo ejecutar el comando en línea para eje (axis) (por ejemplo, ajustar).
Determine si hay fallos de eje (axis) para la etiqueta (tag) de eje o fallos de grupo de movimiento para el grupo de movimiento asociado con el eje.
El eje (axis) especificado ya está asociado con un motion group y actualmente no está disponible. Un eje (axis) no se puede asociar con más de un grupo.
Intentó asociar un eje (axis), ya asociado a un grupo, a otro grupo. Un eje (axis) no se puede asignar a múltiples grupos.
Debe desasociar el eje (axis) del grupo actual antes de asignarlo a otro grupo. Determine el grupo al cual desea asociar el eje (axis) y reasigne el eje a ese grupo.
El eje (axis) está asociado con un motion group.
Intentó eliminar un eje (axis) asociado con un grupo mientras estaba en línea. Esta operación no se puede realizar en línea.
Reintente la operación cuando ya no esté en línea.
No se han otorgado los permisos de seguridad pertinentes.
Si se ha habilitado
FactoryTalk Security
para el proyecto, se debe otorgar acceso a la política de
FactoryTalk Security
, Movimiento: Modificar configuración, para permitir que los usuarios modifiquen las propiedades del eje (axis), del sistema de coordenadas o del grupo de movimiento. Para obtener más información, consulte: Usar
FactoryTalk Security
con la aplicación
Logix Designer
.
El canal de módulo (module) solicitado está siendo usado por otro eje (axis).
Intentó asignar un eje (axis) a un canal que ya está asociado con otro eje.
Verifique todas las asignaciones de eje (axis). Reasigne los ejes (axes) fuera de línea y después realice la descarga al controlador (controller).
La petición no se pudo procesar porque el eje (axis) no está asociado con un motion group.
La operación que intentó realizar no es válida para un eje (axis) que no está asociado con un grupo.
Verifique todas las asignaciones de eje (axis). Reasigne los ejes (axes) a un grupo fuera de línea y luego realice la descarga al controlador (controller).
El canal no es válido para el módulo (module) de movimiento especificado.
El canal especificado para asociación al eje (axis) no es válido.
Verifique todas las asignaciones de eje (axis). Reasigne los ejes (axes) a canales fuera de línea y luego realice la descarga al controlador (controller).
El módulo (module) de movimiento especificado no existe.
El módulo (module) especificado para asociación al eje (axis) no existe.
Cree el módulo (module) y luego establezca la asociación.
No se puede asignar el mismo eje (axis) a ambos canales.
Intentó asociar dos o más canales para el módulo (module) 1756-M02AE al mismo eje (axis).
Verifique todas las asignaciones de eje (axis). Reasigne los ejes (axes) a canales fuera de línea y luego realice la descarga al controlador (controller).
El régimen aproximado es demasiado bajo para procesar el número de ejes (axes) programados.
Aumente el tamaño del régimen aproximado a un tamaño apropiado.
El régimen aproximado es un tipo de régimen que selecciona el régimen periódico (al cual se ejecuta la tarea (task) de movimiento) para calcular la posición del servo, las velocidades y los valores de aceleración que se van a enviar a los módulos (modules) de salida cuando se ejecuten las instrucciones de movimiento.
CONSEJO: si el régimen aproximado es demasiado bajo, puede que el procesador de CA no tenga tiempo para ejecutar la lógica de escalera relacionada con instrucciones que no son de movimiento. Como regla general, la tarea (task) de movimiento requiere un milisegundo por eje (axis) para que el procesador tenga un tiempo de ejecución razonable.
Para calcular el régimen aproximado (o período de actualización aproximado) para la cantidad de ejes (axes) de la aplicación, utilice la fórmula siguiente:
2 *(Tiempo de tarea (task) base + [Acciones (actions) del eje (axis) 1 + Acciones del eje 2. . . + Acciones (actions) del eje (axis) n]) = Período de actualización aproximado
A continuación, divida el resultado de este cálculo por 1000 y redondee al milisegundo más próximo.
El régimen aproximado es demasiado alto para procesar el número de ejes (axes) programados.
Reduzca el tamaño del régimen aproximado a un tamaño apropiado.
CONSEJO: si el régimen aproximado es demasiado alto, es posible que el procesador de CA no tenga tiempo para ejecutar la lógica de escalera relacionada con instrucciones que no son de movimiento. Como regla general, la tarea (task) de movimiento requiere un milisegundo por eje (axis) para que el procesador tenga un tiempo de ejecución razonable.
Se ha introducido una cadena no válida.
Se introdujo una cadena de caracteres en un campo en el que se esperaba un valor numérico.
Se ha introducido una base no válida.
Se ha introducido un valor real (decimal) en el que se esperaba un valor de entero.
La resolución del ciclo de retroalimentación tiene que ser una potencia de dos y menos que o igual a la resolución efectiva fijada.
Cuando el modo Origen de datos se establezca en la Hoja de datos de placa de identificación, corrija la Resolución de ciclos.
Cuando el modo Origen de datos se establece en Número de catálogo, el error indica que el motor seleccionado es incompatible con el módulo (module). La resolución de ciclos del motor seleccionado supera la resolución que admite el módulo (module). La solución consiste en seleccionar otro motor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal