Descripción general del cuadro de diálogo Exportar documentación del proyecto
Use el cuadro de diálogo Exportar la documentación del proyecto para especificar el nombre y la ubicación del archivo de localización exportado.
Estos son los parámetros del cuadro de diálogo Exportar documentación del proyecto.
Encabezado de tabla | Encabezado de tabla |
|---|---|
Nombre del archivo de localización | Muestra un nombre generado de forma automática basado en las opciones seleccionadas en los cuadros de diálogo anteriores del asistente de exportación. Si lo desea puede cambiar el nombre. El archivo de localización tiene la extensión .txt. La extensión .txt se agrega automáticamente en caso de que no la escriba usted mismo. |
Ubicación | La ruta de acceso del archivo hasta la ubicación en la que se va a crear el archivo de localización. El valor predeterminado es la ubicación predeterminada del archivo del proyecto o bien se recuerda la ubicación que se utilizó la última vez en la estación de trabajo. |
Examinar | Haga clic para abrir el diálogo Examinar carpetas para definir la ubicación a la que desea exportar el archivo. |
Entregue su opinión