Error al leer la lista de controladores en ejecución desde FactoryTalk Linx
Este error se produce después de apagar
FactoryTalk Linx
mientras la aplicación Logix Designer
sigue en ejecución y, a continuación, al seleccionar un controlador en la aplicación. Apague y reinicie la aplicación.Este error también se produce si
FactoryTalk Linx
no está instalado o si hay un problema con la instalación de FactoryTalk Linx
en el equipo.Para obtener ayuda con
FactoryTalk Linx
, póngase en contacto con el Soporte técnico de Rockwell Automation.Entregue su opinión