DriveUndervoltageFault
Se aplica a: Ejes (axes) de servovariador.
DriveUndervoltageFault es un atributo booleano. Se establece cuando el voltaje CC del bus del variador es inferior a los límites de funcionamiento previamente definidos para el bus.
DriveUndervoltageFault es un fallo no recuperable que desactiva todos los ejes (axes) de variador. En caso de un DriveUndervoltageFault, compruebe la fuente de alimentación CC del bus (fusibles fundidos, bajo voltaje, interruptores automáticos abiertos, fallo del transformador, etc.) y ejecute una instrucción de Restablecimiento de fallo (MAFR).
Cuando se produce un DriveUndervoltageFault, se establece el bit #25 del atributo DriveFault, el atributo PhysicalAxisFault y el bit #0 del atributo AxisFault.
Entregue su opinión