Consideraciones sobre la política de seguridad

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice
FactoryTalk Administration Console
para configurar políticas de producto y acciones (actions) asegurables:
  • Los ajustes de seguridad se obtienen del directorio de red de
    FactoryTalk
    .
  • El directorio local de
    FactoryTalk
    no es compatible.
  • FactoryTalk Services Platform
    versión 2.50 (SR5) o posterior admite la asociación del proyecto con un
    FactoryTalk Directory
    específico.
  • FactoryTalk Services Platform
    versión 2.80 o posterior admite los conjuntos de permisos y la capacidad de configurar permisos de usuario invitado.
  • Las políticas de producto no están vinculadas a un proyecto específico y pueden incluir, entre otras, las siguientes políticas:
    • Protección del controlador (controller).
    • Creación de un proyecto nuevo, a través del cuadro de diálogo Nuevo controlador (controller) o mediante la herramienta de traducción.
    • Actualización de firmware.
  • Las acciones (actions) asegurables proporcionan permiso para realizar determinadas tareas (tasks) en un proyecto o grupo de proyectos específico y pueden incluir, entre otras, las siguientes acciones:
    • Visualización de un proyecto.
    • Conexión en línea.
    • Creación de etiquetas (tags).
    • Creación de módulos (modules).
    • Creación de alarmas basadas en etiquetas (tags).
  • En un proyecto de controlador (controller) de seguridad, puede especificar protección adicional para los componentes de seguridad. Por ejemplo, para crear un programa (program) de seguridad, se le debe conceder acceso a las dos siguientes acciones (actions) asegurables:
    • Seguridad: Modificar componente.
    • Programa (program): Crear.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal