Aplicar un conjunto de permisos a una rutina (routine)
Aplique un conjunto de permisos para controlar el acceso a una rutina (routine) específica. Los conjuntos de permisos solo se pueden aplicar cuando el proyecto global se haya protegido.
La configuración de seguridad que aplique anulará cualquier política de seguridad aplicada al proyecto en general y se utilizará en su lugar. Los conjuntos de permisos se mantienen utilizando
FactoryTalk Administration Console
.
CONSEJO:
Para aplicar un conjunto de permisos a un componente, los usuarios deben tener privilegios de Componente: Modificar conjunto de permisos, que se configuran en
FactoryTalk Security
.Para aplicar un conjunto de permisos a una rutina (routine):
- En elOrganizador de controlador (controller)o elOrganizador lógico, haga clic con el botón derecho en la rutina (routine) y seleccionePropiedades.
- En el cuadro de diálogoPropiedades de rutina (routine), en el controlConjunto de permisos, seleccione el conjunto de permisos que desee aplicar.
- Haga clic enAceptar.
Entregue su opinión