Acciones (actions) que afectan a componentes cuando se aplica un conjunto de permisos

Cuando se aplica un conjunto de permisos a una etiqueta (tag), una rutina (routine) o una definición de instrucción adicional, varia acciones (actions) intervienen en el control de la capacidad que el usuario tiene para ver, cambiar o borrar ese componente de proyecto. La siguiente tabla enumera las acciones (actions) que se aplican a varios tipos de componentes.
Acción (action) de FactoryTalk Administration Console
Rutinas (routines)
AOI
Etiquetas (tags)
Efecto
Instrucciones adicionales: Borrar
Controla la capacidad para borrar una AOI.
Instrucciones adicionales: Exportar
Controla la capacidad para exportar una AOI.
Instrucciones adicionales: Exportar sin codificar
Controla la capacidad para exportar una AOI en texto sin formato.
Instrucciones adicionales: Modificar
Controla la capacidad para modificar una AOI.
Instrucciones adicionales: Ver lógica
Controla la capacidad para ver la información interna en una AOI.
Componente: Modificar conjunto de permisos
Controla la capacidad de modificar un conjunto de permisos asociado con un componente.
Rutina (routine): Borrar
Controla la capacidad de borrar una rutina (routine).
Rutina (routine): Exportar
Controla la capacidad para exportar una rutina (routine).
Rutina (routine): Exportar sin codificar
Controla la capacidad para exportar una rutina (routine) en texto sin formato.
Rutina (routine): Modificar lógica
Controla la capacidad de modificar la lógica en una rutina (routine).
Rutina (routine): Modificar propiedades
Controla la capacidad de modificar las propiedades de una rutina (routine).
Rutina (routine): Ver lógica
Controla la capacidad de ver la lógica en una rutina (routine). Cuando se deniega el permiso para ver la lógica, el permiso para modificar también se deniega.
Seguridad: Modificar componente (solo se aplica a la versión de seguridad del componente)
Controla la capacidad de modificar un componente de seguridad. Dependiendo del componente, es posible que se necesiten permisos adicionales.
Etiqueta (tag): Borrar
Controla la capacidad de borrar una etiqueta (tag).
Etiqueta (tag): Modificar propiedad de constante
Controla la capacidad de designar una etiqueta (tag) como constante.
Etiqueta (tag): Modificar valores de etiqueta (tag) de constante
Controla la capacidad de modificar el valor de una etiqueta (tag) constante. También requiere
Etiqueta (tag): Modificar valores
.
Etiqueta (tag): Modificar propiedades
Controla la capacidad de modificar las propiedades de una etiqueta (tag), salvo la designación Constante.
Etiqueta (tag): Modificar valores
Controla la capacidad de modificar los valores de una etiqueta (tag).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal