Configurar las comunicaciones para la instrucción MSG

Use la instrucción MSG para:
  • Programar (program) una transferencia en bloques entre el controlador (controller) y un módulo (module) de transferencia en bloques (RIO) de I/O remota. Debe existir una entrada de módulo (module) RIO con nombre (RIO-MODULE) en el árbol de módulos de configuración de I/O del organizador del controlador (controller) para que se produzcan las transferencias en bloques.
  • enviar un message de emisión a un controlador (controller) receptor usando el puerto en serie del controlador.
  • habilitar soporte de conexión grande para messages (si el módulo (module) de destino admite paquetes grandes).
CONSEJO: Las versiones 37 y posteriores de Logix Designer no admiten controladores con puertos en serie. El botón
Difusión
solo aparece en las versiones 36 y anteriores de Logix Designer para controladores con un puerto serie.
Para configurar comunicaciones:
  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione el botón
      Ruta de acceso
      para especificar una ruta de acceso.
      En el campo Ruta de acceso, escriba la ruta de acceso o haga clic en el botón
      Examinar
      para encontrar el módulo (module) deseado en el árbol del módulo.
      CONSEJO: el módulo (module) debe tener un nombre para ser receptor de transferencias en bloques.
    • Seleccione el botón
      Emisión
      para enviar un message de emisión y, a continuación, seleccione el canal usado para enviar el message.
      La ruta de acceso del message se establece en 2.255 para el canal 0 o 3.255 para el canal 1.
      CONSEJO: Esta opción está habilitada solo cuando selecciona un protocolo de sistema compatible y un message de tipo escritura.
  2. Seleccione el Método de comunicación para el message. Elija si el message se encamina mediante CIP,
    DH+
    link o CIP con ID de Origen.
    CONSEJO: los messages de emisión son sólo compatibles con el método de comunicación CIP.
  3. Active/desactive la casilla Conectado para indicar si el message se va a enviar conectado o desconectado. Este campo está sólo habilitado para messages genéricos CIP, salvo cuando el botón
    Emisión
    está seleccionado. Los messages de emisión son sólo compatibles con messages no conectados.
    CONSEJO: si el dispositivo de destino no admite messages CIP conectados y esta casilla está activada, aparece un error cuando se ejecuta la instrucción de message.
  4. Active o desactive la opción
    Conexiones de caché
    .
    • Si se selecciona esta opción, el controlador (controller) mantiene la conexión abierta después de que concluya la transferencia en bloques.
      La siguiente transferencia en bloques usa la conexión abierta y evita el retardo requerido para abrir la conexión.
    • Si esta opción no está activada, el controlador (controller) cierra la conexión después de que concluya la operación de transferencia en bloques.
      La selección de esta opción ofrece transferencias en bloques más rápidas, pero retiene una conexión indefinidamente. Puesto que el controlador (controller) tiene un número limitado de conexiones, esto puede afectar a la capacidad del controlador para establecer conexiones.
  5. Seleccione la casilla
    Conexiones grandes
    para permitir que los mensajes de tipo genérico CIP usen un tamaño de conexión grande (4002 bytes) para transmisiones de mensajes. Esta casilla de verificación sólo se habilita cuando se marca la casilla
    Conectado
    y se selecciona Genérico CIP como el tipo de mensaje en la ficha
    Configuración
    .
    CONSEJO: no todos los tipos de servicios del tipo de mensaje Genérico CIP admiten conexiones grandes. Antes de seleccionar una conexión grande, asegúrese de que el dispositivo (determinado por la ruta de comunicaciones), servicio, clase, instancia y atributo admiten esta característica. Si selecciona un tipo de servicio no válido, aparece un mensaje de error.
  6. Seleccione
    Aceptar
    .
Acceder al cuadro de diálogo Configuración de message, ficha Comunicaciones
Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de mensaje, haga clic en el Editor de etiquetas para que sea la ventana activa y, a continuación, haga clic en el botón situado a la derecha del operando MESSAGE. Desde el cuadro de diálogo
Configuración de mensaje
, seleccione la ficha
Comunicaciones
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal