Cambiar la configuración de serie en línea
Si está en línea y comunicándose con un controlador (controller) a través de una conexión en serie, cualquier cambio que realice en los atributos de la conexión hará que ésta se interrumpa en cuanto se aplique el cambio al controlador.
Este message le pide que confirme si desea continuar con el cambio.
- Si hace clic en Sí, se aplicará el cambio en la configuración serie del controlador (controller) (si es válido) y se producirá un error de tiempo de espera en la conexión.
- Si hace clic en No, no ocurrirá nada y la conexión permanecerá en el mismo estado que antes de intentar aplicar el cambio.
Entregue su opinión