I
I/O (entrada/salida)
Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
I/O locales
Una I/O conectada a un controller a través del backplane o vínculo paralelo, limitando, por lo tanto, la distancia desde el controller.
I/O remota
I/O conectadas a un procesador a través de un vínculo en serie. Con un vínculo en serie, las I/O remotas pueden ubicarse a grandes distancias del procesador.
ID de secuencia
Un identificador suministrado por el usuario que se registra en cada registro de evento para habilitar la identificación de los eventos generados con la ejecución específica de una secuencia de equipo.
ID de unidad
Un valor entero que representa la unidad del equipo que coordina una secuencia. El ID de la unidad está configurada en la ficha
Configuración
del cuadro de diálogo Propiedades de secuencia
.identificador de autoridad de seguridad
Un ID único que se genera para cada objeto de alcance de FactoryTalk Directory, con la finalidad de diferenciar un directorio de otro al instalar la plataforma de servicios FactoryTalk 2.50 o una versión posterior.
IEC
Comisión Electrotécnica Internacional
importar
Traer información desde un sistema o proyecto a otro. Esto generalmente requiere la conversión desde formato ASCII. En el software de
Logix Designer
, específicamente, esto significa leer en una representación de archivo de texto de un proyecto de control y producir un archivo de proyecto de software estándar Logix Designer
.Al importar documentación a un proyecto, se aplica lo siguiente:
- Si en el proyecto que se importa, la documentación del producto está en lenguaje neutro, se importará el lenguaje actual o predeterminado al proyecto.
- Si está habilitada la conmutación de lenguaje en el proyecto al que se está importando documentación del proyecto, toda la documentación conservará el lenguaje al que pertenece. El resultado puede ser que el proyecto al que se esté importando documentación del proyecto obtenga contenido para un lenguaje que, antes de la importación, no tenía contenido.
- Si se importa documentación del proyecto en lenguaje neutro a un proyecto que tenga un lenguaje actual, la documentación neutra del proyecto se agregará al lenguaje actual (y, por lo tanto, ya no será documentación del proyecto neutra).
impulsos
Generar movimiento (continuo o incremental) siempre que se cierra un interruptor activado por operador.
indicador
Un indicador usado en el procesamiento o interpretación de información; una señal que indica la existencia o estado de una condición particular.
Los indicadores pueden ser:
- Un código, incorporado en los datos, que identifica una condición, como el comienzo o fin de una palabra o message.
- Uno o más bits establecidos internamente por el hardware o software para indicar un evento, como un error o el resultado de una comparación de valores.
indicador de estado del renglón
Indica el tipo o estado del renglón. Esta información aparece en la región de selección de renglón. Los estados válidos son:
- Normal
- Insertado
- Borrado
- Reemplazado
indicador de habilitación de forzados
Un icono de triángulo rojo sólido (
), que aparece a la izquierda de una etiqueta cuyo valor ha sido forzado y el modo forzado está activado. Este indicador le permite ver exactamente qué tags están forzados.
), que aparece a la izquierda de una etiqueta cuyo valor ha sido forzado y el modo forzado está activado. Este indicador le permite ver exactamente qué tags están forzados.indicador LED
Diodo emisor de luz. Se usa como indicador de estado para funciones del controller y entradas/salidas.
índice
Una referencia usada para seleccionar una posición (un elemento) dentro de un registro.
informe
Una salida impresa con datos de aplicación que contiene la información seleccionada.
Inhabilitar codificación
Inhabilitar codificación indica que los atributos de codificación no se tienen en cuenta al intentar comunicarse con un dispositivo. Con Inhabilitar codificación, la comunicación se puede producir con un dispositivo diferente al tipo especificado en el proyecto.
ATENCIÓN:
Sea extremadamente cuidadoso cuando use Inhabilitar codificación; si se usa incorrectamente, podría causar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.
Le
recomendamos encarecidamente
que no utilice
Inhabilitar codificación.Si utiliza Inhabilitar codificación, debe asumir toda la responsabilidad de comprender si el dispositivo que se utiliza puede cumplir con los requisitos funcionales de la aplicación.
instrucción
Un mnemónico y dirección de datos que define una operación que el controller va a realizar. Un renglón en un program consta de un conjunto de instrucciones de entrada y salida. El controller evalúa las instrucciones de entrada como verdaderas o falsas. A su vez, el controller establece las instrucciones de salida en verdadero o falso.
Instrucción adicional de alta integridad
Es una instrucción adicional estándar o de seguridad que tiene una firma, lo cual significa que se ha sellado para impedir cambios en la lógica y las definiciones (a veces denominada "AOI sellada").
Si una instrucción está sellada, sólo se pueden ejecutar las acciones siguientes:
1. Eliminar la firma de la instrucción adicional.
2. Crear una entrada en el historial de firmas.
3. Realizar operaciones de copia con la instrucción adicional (definición, llamadas, documentación, firma, historial de firmas).
4. Borrar la instrucción adicional.
5. Sobrescribir la instrucción adicional mediante una importación o pegando otros datos.
instrucción adicional de seguridad
Es una instrucción que tiene una clase de seguridad y que se define como un elemento adicional del conjunto de instrucciones definido de Logix. Está restringido para que sólo utilice instrucciones aprobadas de seguridad y data types. Actualmente la lógica está restringida a RLL.
instrucción adicional sellada
Es una instrucción adicional estándar o de seguridad que incorpora una firma, lo cual significa que se ha sellado para impedir que se realicen cambios en la lógica y las definiciones. (A veces se denomina "AOI de alta integridad".)
Si una instrucción está sellada, sólo se pueden ejecutar las acciones siguientes:
- Eliminar la firma de la instrucción adicional.
- Crear una entrada en el historial de firmas.
- Realizar operaciones de copia con la instrucción adicional (definición, llamadas, documentación, firma, historial de firmas).
- Borrar la instrucción adicional.
- Sobrescribir la instrucción adicional mediante una importación o pegando otros datos.
Instrucción de complemento
Instrucción definida como complemento al conjunto de instrucciones de Logix. Una vez definida, una instrucción adicional se puede utilizar como cualquier instrucción definida por el sistema y en diferentes proyectos. Las instrucciones adicionales constan de parámetros, tags locales, una routine lógica y routines de modo de escán opcionales.
instrucción de salida retentiva
Una instrucción de salida de renglón que establece el estado de la salida sólo cuando el renglón es verdadero. Cuando el renglón no es verdadero, no controla el estado de la salida.
instrucciones de equipment phase
El conjunto de instrucciones
Logix Designer
que se puede usar en programas de escalera y texto estructurado para interactuar con Equipment Phase
s.instrucciones de secuenciación
El conjunto de instrucciones de la aplicación Logix Designer que se puede usar en los programas Logix para acceder y ejecutar comandos
Equipment Sequence
. El conjunto de instrucciones es similar a las instrucciones Equipment Phase
.Intercambio dinámico de datos (DDE)
Una forma de comunicación entre procesos. Cuando dos o más programas con capacidad para DDE se ejecutan simultáneamente, pueden intercambiar información y comandos.
Interface periférica de la unidad (DPI)
Un puerto no CIP que permite conectar uno de varios dispositivos DPI.
Existen dos puertos DPI en la unidad PowerFlex 700S. Uno de ellos se utiliza generalmente de forma local en un terminal de bolsillo. El segundo suele utilizarse con un extensor de puerto que convierte un puerto en cuatro, proporcionando cuatro puertos libres. Estos puertos pueden utilizarse posteriormente para una o varias tarjetas de interface de comunicación para ControlNet, DeviceNet, EtherNet, etc., proporcionando acceso de red a la unidad. Esto es especialmente útil cuando no hay un controller DriveLogix 5720 presente.
Anaconda, un dispositivo que permite a una computadora independiente conectarse a la unidad mediante una conexión en serie, puede utilizar el segundo puerto.
Los messages y las conexiones no pueden utilizar un puente entre un puerto DPI y el backplane virtual CIP.
interrupción temporizada seleccionable (STI)
Un término PLC-5/SLC. (Vea Task periódica).
interruptor de final de carrera
Un interruptor eléctrico accionado por una parte y/o movimiento de una máquina o equipo que hace contacto con el interruptor.
interruptor de llave
Un interruptor de 3 posiciones, con capacidad de bloqueo, ubicado en la parte frontal del controller que permite seleccionar el modo Programa, modo Marcha o Remoto. En la posición Remoto, el modo del controller se puede controlar desde un cliente remoto a través de una de las interfaces de comunicaciones del controller.
intervalo
El tiempo entre eventos o estados (por ejemplo, el tiempo durante el cual una señal es alta puede describirse como el intervalo entre impulsos).
intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI)
Tiempo (en milisegundos) entre las actualizaciones de los datos desde el controlador (controller) remoto. Este valor se escala como un valor real a partir de los microsegundos almacenados en el controlador (controller). El controlador (controller) local recibirá datos por lo menos con esta velocidad.
Entregue su opinión