G

ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
grado de variación
El régimen máximo de cambio del régimen empleado para cambiar gradualmente de salida a entrada.
Grupo de I/O
Un grupo de circuitos de entrada o salida corresponde a una word de la tabla de imágenes de entrada y salida.
guardar
Cargar (transferir) un program almacenado en la memoria desde un controller a una computadora personal, o guardar un proyecto del controller en el archivo de proyecto en el disco duro de la computadora.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal