Monitorear la lógica de escalera
Monitoree el programa (program) de lógica de escalera para comprobar cómo se ejecuta durante el tiempo de ejecución. Cuando el proyecto se cambia del modo programa (program) al modo de ejecución, se evalúa cada parte de la lógica. Esto le permite desplazarse visualmente por la lógica del programa (program) y ver cómo está manejando las entradas y salidas de datos.
Antes de empezar
Antes de monitorear la lógica, complete estas tareas (tasks):
- Crear un proyecto
- Configurar entradas y salidas
- Introducir, guardar y verificar la lógica de programa (program)
- Descargar un proyecto a un controlador (controller)
Para monitorear la lógica de escalera
- Cambie el controlador (controller) al modo Marcha.
- Haga doble clic en la rutina (routine) principal para abrir el editor de lógica de escalera.Compruebe la lógica de programa (program) que se está procesando.Los renglones activos brillan y los valores cambian a medida que el controlador (controller) ejecuta la rutina (routine).
Entregue su opinión