Crear un proyecto
Un proyecto organiza todos los diferentes componentes de un programa (program) de control. Antes de utilizar cualquiera de las características de
Logix Designer
, cree un proyecto.Para la creación de un proyecto se necesitan estos elementos:
Componente de proyecto | Definición |
Tarea (task) | Proporciona información de programación y prioridad (priority) para un conjunto de uno o más programas (programs). |
Programa (program) | Cada tarea (task) requiere al menos un programa (program) que defina las operaciones. |
Rutina (routine) | Proporciona el código de ejecución del proyecto en un controlador (controller). Cada rutina (routine) usa un lenguaje de programación específico (lógica de escalera, diagrama de bloque de funciones, diagrama de funciones secuenciales o texto estructurado). |
Routine principal | La primera rutina (routine) ejecutada en un programa (program). Use la rutina (routine) principal para invocar otras rutinas (subrutinas) mediante la instrucción Saltar a subrutina (JSR). |
Subrutina | Cualquier otra rutina (routine) que no sea la principal ni la rutina de fallo (fault routine). |
Para crear un proyecto
- EnArchivo, elijaNuevo.Aparecerá el diálogoNuevo proyecto.
- EnTipo de proyecto, haga clic enLogixy, a continuación, elija el tipo de controlador (controller) que se utilizará para este proyecto.
- Introduzca el nombre que desea usar para el controlador (controller).CONSEJO:Se agrega una extensión .acd al nombre del controlador (controller) para nombrar el archivo de proyecto. Ejemplo:MyControllerName.acd
- EnUbicación, escriba o navegue a una ubicación para almacenar el archivo del proyecto. De forma predeterminada, los proyectos se guardan en <usuario>\Mis documentos\Studio 5000\Projects.
- SeleccioneSiguiente.
- En la listaRevisión, seleccione una revisión del firmware para el controlador (controller). La revisión del firmware más reciente es la predeterminada.
- EnAutoridad de seguridad, seleccione una opción de seguridad:
- Sin protección: todos los usuarios pueden ver y editar el proyecto.
- Seguridad de FactoryTalk: solo los usuarios autenticados a través de FactoryTalk Security pueden ver y editar el proyecto.(Opcional) SeleccioneUtilizar solo la autoridad de seguridad para la autenticación y la autorizaciónpara asociar este proyecto con una autoridad de seguridad determinada. Cuando esta casilla de verificación está activada, la autoridad de seguridad seleccionada deberá autenticar y autorizar a los usuarios que interactúan con el proyecto.
- SeleccioneNombre lógico<Nombre del controlador (controller)> oConjunto de permisospara aplicar determinados permisos al controlador.
- SeleccioneNombre lógico<Nombre del controlador (controller)> para aplicar un nombre lógico en FactoryTalk Services Platform que tenga el mismo nombre que el controlador. Si no existe ningún nombre lógico que coincida con el nombre del controlador (controller), se crea un nombre lógico nuevo con el nombre del controlador. El nuevo nombre lógico hereda los permisos de su recurso primario.
- SeleccioneConjunto de permisospara aplicar un conjunto determinado de permisos al controlador (controller). Los conjuntos de permisos de la lista se mantienen en FactoryTalk Services Platform e identifican a un conjunto de acciones (actions) permitidas o denegadas para una combinación concreta de usuario y equipo.
- (Opcional) EnDescripción, introduzca una descripción para el controlador (controller).
- SeleccioneTerminar.Cuando se cree el archivo de proyecto, aparecerá elOrganizador de controlador (controller).
Entregue su opinión