Configurar el controlador (controller)

La configuración del controlador (controller) se realiza mediante la cumplimentación de las hojas de propiedades correspondientes.
La configuración del controlador (controller) utiliza estos elementos:
Elemento
Descripción
Sincronización temporal
Sincronice los relojes de una red de dispositivos distribuidos. CIP Sync es el nombre dado al mecanismo estándar utilizado para la tecnología de sincronización temporal para el Protocolo Industrial Común (Common Industrial Protocol, CIP) basado en el estándar IEEE 1588 V2 (IEC 61588).
Gestión de fallos
Define cómo debe responder el sistema cuando se encuentra un fallo en el controlador (controller).
Comunicaciones
Define los protocolos utilizados para comunicarse con el controlador (controller).
Redundancia (redundancy)
Se utiliza para definir un dispositivo secundario al que se puede conmutar en caso de un fallo mayor (major fault).
Seguridad
Se utiliza para definir los parámetros de los controladores (controllers) de seguridad.
Seguridad
Se utiliza para definir la configuración de seguridad del controlador (controller), como la autoridad de seguridad, el conjunto de permisos, el nombre lógico y las ranuras de comunicación de confianza.
Los diferentes tipos de controladores (controllers) admiten diferentes funciones y muestran diferentes hojas de propiedades.
Para configurar el controlador (controller)
  1. En el menú
    Editar
    , elija
    Propiedades del controlador (controller)
    .
    Aparece el cuadro de diálogo
    Propiedades del controlador (controller)
    , con la ficha General seleccionada. Realice los cambios necesarios en las propiedades generales del controlador (controller).
  2. Seleccione la ficha
    Fecha/Hora
    .
    1. Configure el tiempo de reloj (wall clock time) del controlador (controller).
      El tiempo de reloj (wall clock time) del controlador (controller) se utiliza para establecer y llevar el seguimiento de la hora. Es un contador de 64 bits que cuenta en microsegundos. Su CurrentValue es el número de microsegundos desde las 0000 horas, 1 de enero de 1970, hora coordinada universal (UTC).
      CONSEJO:
      Solo debe configurar el tiempo de reloj (wall clock time) mientras está en línea.
    2. Habilitar sincronización de hora (CIP Sync).
  3. Seleccione la
    Ficha Avanzadas
    para configurar las propiedades avanzadas del controlador (controller), como:
    • Programa (program) Administrador de fallos del controlador (controller): programa que se puede configurar para administrar fallos mayores (major faults). Todos los fallos de programa (program) que no los administra una rutina de fallo (fault routine) ejecutan este programa (así como cualquier otra clase de fallo mayor (major fault)).
    • Programa (program) Administrador de encendido: programa que se puede configurar para que administre la ejecución del encendido después de una pérdida anormal de alimentación eléctrica en el modo Marcha.
    • Fracción de tiempo de procesamiento del sistema: define el porcentaje de tiempo que asigna el controlador (controller) para realizar funciones de comunicación y mantenimiento interno.
      Cuando está en línea, esta ficha también muestra las estadísticas de uso de la memoria del controlador (controller).
  4. Seleccione la ficha
    Proyecto
    :
    1. Consulte información sobre el archivo del proyecto.
      El archivo de proyecto es un archivo .ACD que almacena la información de programación y configuración de un controlador (controller).
    2. Confirme que el proyecto esté descargando la documentación del proyecto, las propiedades extendidas y las propiedades personalizadas al controlador (controller).
    3. Habilite la opción que permite mostrar propiedades de la función de paso pass-through en todo el proyecto.
  5. Seleccione
    Aceptar
    para aceptar la configuración y cerrar el diálogo
    Propiedades del controlador (controller)
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal