Cableado a un bloque de terminales extraíble de un servo módulo (module)

ServoModule
Éste es un ejemplo general de cableado que ilustra el cableado del Eje (axis) 1 solamente. Existen otras configuraciones posibles con el cableado del Eje (axis) 0 idéntico al Eje 1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal