Cableado de los contactos OK

Se proporciona un conjunto de contactos de relé OK de estado sólido aislados para interface opcional con una cadena de paro de emergencia, la cual controla la alimentación eléctrica de los variadores asociados. Los contactos OK están diseñados para controlar un relé piloto de 24 V externo (por ejemplo, Allen Bradley 700-HA32Z24) cuyos contactos pueden incorporarse a la cadena de paro de emergencia, tal como se muestra a continuación.
servo_OKcontacts
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal