Cableado de la entrada inicial del interruptor de final de carrera

Las entradas iniciales del interruptor de final de carrera al módulo (module) servo están diseñadas para un funcionamiento nominal a 24 V. Estas entradas deben cablearse para funcionamiento con corriente surtidor.
servo_homeLimitSwitchInput
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal