Cableado de detectores de registro

Las entradas de registro al servo módulo (module) aceptan detectores de registro de 24 V o 5 V. Estas entradas deben cablearse para recibir corriente surtidor del detector. Las configuraciones del detector drenador de corriente no son válidas porque el común de entrada de registro (IN_COM) se comparte con otras entradas del servo módulo (module) de 24 V.
servo_wiringRegSensors
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal