Iniciar la calibración del módulo (module) analógico FLEX I/O

No se debe realizar la calibración en un módulo (module) que se esté usando para control. El proceso de calibración puede afectar el control.
Antes de iniciar el proceso de calibración:
  • Detenga el proceso que esté controlando el módulo (module) de salida.
  • Aplique los cambios de configuración mediante el botón Aplicar.
  • Inhiba la conexión del módulo (module) (en la ficha Conexión, casilla de verificación Inhibir).
  • Desconecte las señales de entrada y conecte las señales de prueba. Cualquier tipo de control dependiente de las señales de entrada normales desde este módulo (module), no las tiene durante la calibración.
  • Desconecte las señales de salida y conecte el instrumento de medición apropiado. Todo sistema de control que dependa de las salidas desde este módulo (module) no las tiene durante la calibración.
Para iniciar el proceso de calibración:
  1. Coloque el cursor en el módulo (module) que desea calibrar.
  2. Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Propiedades.
  3. Seleccione la ficha Conexión.
  4. Seleccione la casilla de verificación Inhibir.
  5. Haga clic en el botón Aplicar en el caso de que haya realizado cambios de configuración.
  6. Seleccione la ficha Calibración.
  7. Determine los canales que desea calibrar. En la casilla de verificación Calibrar este canal, anule la selección de los canales que no desee calibrar.
  8. Haga clic en el botón Iniciar calibración para empezar el proceso. El software le guía a través del proceso de calibración.
  9. Haga clic en:
    • Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal