Seleccionar canales para calibrar

Para seleccionar canales para calibrar:
  1. Active la casilla de verificación
    ¿Desea calibrar?
    para cada canal que desee calibrar.
  2. Seleccione el botón del método de calibración deseado (
    Grupos
    o
    Uno a uno
    ).
    Puede calibrar canales en grupos en el mismo rango de forma simultánea, o bien uno por uno. En este último supuesto, debe finalizar la calibración de un canal antes de poder pasar al siguiente.
  3. Seleccione:
    • Atrás
      para volver a la pantalla anterior.
    • Siguiente
      para continuar.
    • Detener
      para cancelar la calibración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal