Registrar los valores bajos de calibración para módulos (modules) de salida
La aplicación
Logix Designer
ordena al módulo (module) emitir niveles de corriente de salida específicos. Deberá medir el nivel real y registrar el resultado. Esta operación permite al módulo (module) dar cuenta de cualquier inexactitud.Para registrar los valores bajos de calibración para módulos (modules) de salida:
- Mida los valores de salida usando un multímetro.
- Introduzca los valores en el cuadro apropiado deReferencia registrada.
- SeleccioneSiguientepara proceder con la calibración.
- También puede hacer clic enDetenerpara cancelar la calibración.
Entregue su opinión