Registrar los valores altos de calibración para módulos (modules) de salida

La aplicación
Logix Designer
ordena al módulo (module) emitir niveles de corriente o voltaje de salida específicos. Deberá medir el nivel real y registrar el resultado. Esta operación permite al módulo (module) dar cuenta de cualquier inexactitud.
Para registrar los valores altos de calibración para módulos (modules) de salida:
  1. Mida los valores de salida usando un multímetro.
  2. Introduzca los valores en el cuadro
    Referencia registrada
    correspondiente de cada canal medido.
  3. Seleccione
    Siguiente
    para proceder con la calibración.
    • También puede hacer clic en
      Detener
      para cancelar la calibración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal