Modo Programa (program)
Si está configurando un módulo (module) de salida, el controlador (controller) propietario se encuentra en modo Programa (program). Los valores de salida recibidos recientemente no se tienen en cuenta, y todas las salidas pasan a su estado de modo Programa (program) (que se puede configurar en la ficha de configuración). El indicador LED de diagnóstico del módulo de salida se pone de color verde durante el modo Programa.
Modo Programa (program)
Modo del controlador (controller) durante el cual la lógica no se ejecuta, las salidas no se controlan y las operaciones de edición están disponibles. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controlador (controller) está en el modo de programa (program) remoto.
indicador LED
Diodo emisor de luz. Se usa como indicador de estado para funciones del controller y entradas/salidas.
Los módulos (modules)de entrada (tanto los analógicos como los digitales) se encuentran siempre en el modo Marcha y siempre comunican al controlador (controller) los datos de entrada. Da igual que el controlador (controller) propietario se encuentre en modo Programa (program) o en modo Marcha. El indicador LED de estado del módulo de entrada siempre está en verde fijo si existe una conexión con él.
controlador (controller)
Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
conexión
El vínculo entre redes y dispositivos.
Entregue su opinión