Datos de entrada de difusión múltiple
Los datos de entrada I/O se envían por difusión múltiple en un sistema, lo que permite que varios controladores (controllers) reciban los datos de entrada. Los controladores (controllers) pueden solicitar los datos de entrada estableciendo una conexión de control con un módulo (module) de entrada, o solicitando una conexión de sólo escucha. En cualquiera de los casos, el módulo (module) responde con la ID con la que está emitiendo la información. Esto permite que el controlador (controller)
se sintonice
a la emisión de datos y que, por tanto, los utilice para el control.Entregue su opinión