Minor fault recuperable

Si se produce un fallo menor (minor fault) en un:
Este campo muestra:
Eso puede indicar:
Módulo (module) digital
Errores CRC de difusión múltiple por encima del umbral
El módulo (module) no sabe en qué ranura se encuentra porque se han producido demasiados errores CRC de difusión múltiple
Fallo de comparación incorrecta RA/GA
Receptor de difusión múltiple inhabilitado
Módulo (module) de entrada analógica
Fallo de canal
Calibrando, bajo rango o sobrerrango al menos en un canal
Módulo (module) de salida analógica
Fallo de canal
  • Calibración, límite de fijación bajo o alto, al menos en un canal
  • Fallo de cableado abierto (para módulos (modules) no aislados). Compruebe los datos de entrada analógica o los datos de salida para obtener información más específica.
Módulo no de E/S
I/O (entrada/salida)
Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
Con fallo
  • Se ha producido un fallo de comparación incorrecta RA/GA
    RA/GA
    Dirección de rack/dirección de grupo. Cuando se produce una desigualdad entre RA/GA:
    • asegúrese de que el módulo (module) esté correctamente asentado en el chasis.
    • compruebe el backplane para detectar la presencia de limaduras metálicas que puedan haber provocado un cortocircuito en las líneas del backplane.
  • DH+ es el único módulo (module) del vínculo
Si la configuración de software y hardware real difieren en gran medida (por ejemplo, si el software se ha configurado para un módulo digital y si el módulo físico real es analógico), el software solo puede mostrar el siguiente estado de fallo genérico:
fallo
Un problema o error detectado por el hardware o software del sistema de control. Un fallo se identifica mediante un código de error o un bit de error.
  • Fallo no recuperable
  • Fallo recuperable
  • Ninguno
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal