Enclavamiento de diagnósticos

Esta función de enclavamiento afecta a la mayoría de las funciones de diagnóstico, aunque existen algunas excepciones. La tabla especifica las funciones afectadas y no afectadas.
Entrada/salida:
Afecta:
No afecta:
entrada
  • Diagnóstico de cableado abierto
  • Diagnóstico de pérdida de alimentación de campo
salida
  • Diagnóstico sin carga
  • Diagnóstico de verificación de salida
  • Diagnóstico de alimentación de campo
  • Diagnóstico de cortocircuito/sobrecarga
  • Prueba de impulsos
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal