Configurar estados de salida en un módulo (module) de salida analógico - punto flotante

Cree una configuración de nivel de canal específica para la aplicación.
Para configurar los estados de salida en un módulo (module) de salida analógico (punto flotante):
    1. En el
      Organizador de controlador (controller)
      , haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y seleccione
      Propiedades
      .
    2. En el diálogo
      Propiedades de módulo (module)
      , seleccione la ficha
      Estado de salida
      .
    3. Seleccione el botón
      Canal
      para seleccionar el canal que desee configurar.
    En el
    Estado de salida en modo Programa
    , seleccione cómo reacciona el canal de salida cuando el controlador propietario cambia al modo Programa:
    • Retener último estado.
      El canal de salida permanece en el último valor de salida.
    • Valor definido por el usuario.
      El canal de salida cambia a un valor especificado por el usuario.
      IMPORTANTE: Si selecciona
      Valor definido por el usuario
      , introduzca un valor en el cuadro y seleccione
      Cambio gradual a valor definido por el usuario
      .
  1. En
    Estado de salida en Modo Fallo (fault mode)
    , seleccione cómo reacciona el canal de salida si se produce un fallo:
    • Retener último estado.
      El canal de salida permanece en el último valor de salida.
    • Valor definido por el usuario.
      El canal de salida cambia a un valor especificado por el usuario.
      IMPORTANTE: Si selecciona
      Valor definido por el usuario
      , introduzca un valor en el cuadro y seleccione
      Cambio gradual a valor definido por el usuario
      .
    1. Seleccione
      Aplicar
      para guardar los cambios y continuar editando, o seleccione
      Aceptar
      para aceptar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal