Configurar límites de salida en un módulo (module) de salida analógico aislado

Use la ficha
Límites
del cuadro de diálogo
Propiedades del módulo (module)
para establecer unos límites de fijación y rampa que pueden impedir que se produzcan daños en el equipo.
Para configurar límites de salida en un módulo (module) de salida analógico aislado:
    1. En el
      Organizador de controlador (controller)
      , haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y seleccione
      Propiedades
      .
    2. En el diálogo
      Propiedades de módulo (module)
      , seleccione la ficha
      Límites
      .
    3. Seleccione el botón
      Canal
      para seleccionar el canal que desee configurar.
    4. Introduzca los valores
      Límite
      deseados para:
      • Fijación alta
      • Fijación baja
    5. Seleccione la casilla de verificación
      Rampa en modo de Marcha
      si desea habilitar la rampa durante el modo de Marcha.
    6. En el cuadro
      Régimen de rampa
      , escriba el régimen máximo de cambio que una salida puede realizar en unidades de ingeniería/segundo.
    7. Seleccione la casilla de verificación
      Inhabilitar todas las alarmas
      para inhabilitar las alarmas del canal actual.
    8. Seleccione la casilla de verificación
      Enclavar alarmas de límite
      para mantener las alarmas de límite alto y bajo después de que cambie la condición.
    9. Seleccione la casilla de verificación
      Enclavar alarma de régimen
      para mantener la alarma de régimen después de que cambie la condición.
    10. Seleccione
      Desenclavar
      para desenclavar la condición de alarma adyacente.
    11. Seleccione
      Desenclavar Todas
      para desenclavar
      todas
      las alarmas para el canal.
    12. Use la barra deslizable para ver dónde se han establecido los límites de activación del proceso.
    1. Seleccione
      Aplicar
      para guardar los cambios y continuar editando, o seleccione
      Aceptar
      para aceptar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal